请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.4826万 大家好,我有一个具有LMK0.4826万的主板,它与100MHz VCXO一起使用,为以太网PHY提供125MHz时钟。
在-40C温度较低时,LMK0.4826万失去锁定,我开始看到以太网不稳定。
我认为该问题与LMK0.4826万的重置有关,我研究了重置引脚的连接。
我发现,在FPGA中,引脚由VHDL驱动,因此在配置FPGA时,引脚会变低。
查看LMK0.4826万数据表时,我找不到任何说明重置应激活多长时间的定义数据。
有人有什么想法吗? 考虑调查路径?
Derek此致