This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4826万:LMK0.4826万复位,冷态时失去锁定

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/598225/lmk04826-lmk04826-reset-and-loss-of-lock-when-cold

部件号:LMK0.4826万

大家好,我有一个具有LMK0.4826万的主板,它与100MHz VCXO一起使用,为以太网PHY提供125MHz时钟。

在-40C温度较低时,LMK0.4826万失去锁定,我开始看到以太网不稳定。

我认为该问题与LMK0.4826万的重置有关,我研究了重置引脚的连接。

我发现,在FPGA中,引脚由VHDL驱动,因此在配置FPGA时,引脚会变低。

查看LMK0.4826万数据表时,我找不到任何说明重置应激活多长时间的定义数据。

有人有什么想法吗? 考虑调查路径?


Derek此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重置引脚的规格见第22页,表中的最后一项。 复位引脚应激活25 ns。

    请注意,如果您担心重置线路上的噪音,您始终可以在初始编程后/期间将此引脚作为输出。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢Timothy,我有一个旧版本的数据表,但没有这些信息。 仅供您参考,我发现导致LMK0.4826万输入电源电压的原因是,由于电流消耗大于预期,该电压处于技术指标的低端,在冷时低于技术指标值。因此,在冷机时出现故障。