This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:CLKin1能否通过直流耦合传递SYSREF脉冲?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/597333/lmk04828-can-clkin1-be-dc-coupled-to-pass-sysref-pulses

部件号:LMK0.4828万

嗨,Timothy:

我的客户希望使用LMK0.4828万作为时钟缓冲器,为JESD204B数据转换器传递1:9 SYSREF脉冲。 由于我们需要传递SYSREF脉冲,而不是连续SYSREF,LMK0.4828万的输入应该是直流耦合的。 虽然我们需要1:9 SYSREF缓冲区,但我们必须使用能够传递1:14 SYSREF脉冲的CLKin1。 我可以再次向您确认这是否正常吗?

顺便说一下,我无法找到CLKIN的直流耦合输入规格,您能帮我处理数据吗?

非常感谢!

纱线  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这是我们不久将要了解的内容。 需要使用哪种接口类型? LVDS,LVPECL,其他? 具体而言,共模和电压摆动是什么?

    73岁
    Timothy