请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.4828万 嗨,Timothy:
我的客户希望使用LMK0.4828万作为时钟缓冲器,为JESD204B数据转换器传递1:9 SYSREF脉冲。 由于我们需要传递SYSREF脉冲,而不是连续SYSREF,LMK0.4828万的输入应该是直流耦合的。 虽然我们需要1:9 SYSREF缓冲区,但我们必须使用能够传递1:14 SYSREF脉冲的CLKin1。 我可以再次向您确认这是否正常吗?
顺便说一下,我无法找到CLKIN的直流耦合输入规格,您能帮我处理数据吗?
非常感谢!
纱线