This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:为FCAL_FAST=1的多个频率解锁PLL

Guru**** 2551820 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/593949/lmx2592-pll-unlocked-for-several-frequencies-for-fcal_fast-1

部件号:LMX2592

哈洛

我正在以下条件下测试LMX2592:

frefin = 100MHz;fpdf=6.25MHz,fout = 3.0GHz ... 5.0GHz,ACAL_FAST=1和FCAL_FAST=1;自动校准(无VCO启动设置,无手动Amp.settings)

PLL与aprox一起工作正常。 600 us的锁定时间。 但接近4.4GHz的Fout (大约 4.3GHz...4.5GHz)有多种频率(频段)设置,它们无法锁定(LD-OUT不会变高),并且在RFoutA上看不到输出信号。

在这个频段和以下,PLL工作良好。 我尝试了几种设置。

使用FCAL_FAST=0时 ,此频率被锁定,但锁定时间比快速模式增加2到4倍。

在数据表中,我找不到与此问题对应的任何设置。

您是否有在快速模式下锁定所有频率的想法?

此致

Eddi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddi:

    您是否可以向我发送您当前设置的已保存.TCS文件? 从文件中获取-->保存在TIC Pro中。

    此致,

    Brian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMX2592_5F00_01_5F00_170515.7z</s>17.0515万 Hallo Brian,

    这是tics文件(请重命名 e2e.ti.com/.../LMX2592_5F00_01_5F00_170515.zip TCS17.0515万 TCS扩展)。 Fpdf和相应的设置在TCS文件中更改为2MHz。 在第一个POST中,我使用Fpdf=6,25MHz进行了测试,但问题看起来差不多。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddi,

    文件在重命名后不可读。可能会尝试在中发送带有TCS文件的zip文件。

    同时,您可以检查AJUMP_SIZE是否与下面的类似。以前它是4位,但有更新,LSB应该是1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Brian,

    感谢您的回复和提示。

    再试一次。

    R64的值为:0x4.0037万F:根据DS LMX2592修订版D:-> a_jop_size=3; FJUMP_SIZE =15; F_CAL_FAST=1;ACAL_FAST=1

    对于常数数据Bit4=1,这是否正确?

    TICSpro和DS之间似乎存在差异?

    但我是按照DS的说法使用的。

    regardse2e.ti.com/.../6237.LMX2592_5F00_Config_5F00_01_5F00_170513.zip</s>2592 17.0513万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Brian,

    我已经检查了R64的设置。 这是根据DS Rev.D的说法,还可以。 问题仍然存在。
    您认为我必须更改a_jump大小吗?
    哪些值是稳定的?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddi:

    我尝试了您的设置,它们都可以。 R64[4]=1是关键字。 基本上 ,AJUMP_SIZE过去是R64[7:4],它更改为R64[7:5]并将R64[4]锁定为1,这意味着您总是设置奇数跳值。 一旦执行此操作,每次都应锁定。 这将适用于任何AJUMP_SIZE值。  您使用什么指示器来确定解锁,您在频段上看到什么,是否有一些音调?

    此致,

    Brian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Brian,

    感谢您的回复。

    解锁状态的指示符首先是由UC测量的LD-信号。 UC测量锁定时间。 在具有未锁定频率设置的频段中,LD-信号不会变高,使用卫星分析仪,我发现RFoutA上现在有信号。 我使用示波器测量了LD和VCO-调谐信号附加值,该示波器包含解锁状态。 但到目前为止,我还没有根据分析仪的范围(Fmax= 6GHz)分析整个频谱。
    最后,我用FCAL_FAST=1测试了a_jop_size=2,问题被改变了。 使用此设置时,低频段(<2GHz)处于未锁定状态,此后在LMX2592上完成重新初始化序列之前,每个频率都不会锁定。

    但是对于这个新问题,我必须进行更多的测试,以获得有关它的更多详细信息。

    此致

    Eddi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddi,

    很高兴看到您使用三种方法来检查最终确认。 我现在看到,上面的6G不能使用频谱分析仪方法。 因此,听起来像是在不同频率下解锁您看到的另一组设置吗? 我们之前已经进行了扫描,它涵盖了所有频率和所有跳跃大小,没有任何问题。 但如果您告诉我具体的设置(寄存器,OSCin,RFout频率),我可以检查是否有任何异常情况发生。 此外,看到解锁后再重新进行是一件好事,您总是希望确保回到良好的新鲜状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Brian,

    我已经尝试复制第一个邮件功能,但未锁定的间隙约为4,3GHz。 但我不能再看到这个问题。 在您的提示下,我在过去几周内纠正并改进了LMX驱动程序,LMX2592锁定了频段,FCAL_FAST=1无问题。
    我认为问题已解决,我查看一下它和我的驱动程序的变化。
    感谢您的支持。 此线程可能已闭合。

    此致
    Eddi