哈洛
我正在以下条件下测试LMX2592:
frefin = 100MHz;fpdf=6.25MHz,fout = 3.0GHz ... 5.0GHz,ACAL_FAST=1和FCAL_FAST=1;自动校准(无VCO启动设置,无手动Amp.settings)
PLL与aprox一起工作正常。 600 us的锁定时间。 但接近4.4GHz的Fout (大约 4.3GHz...4.5GHz)有多种频率(频段)设置,它们无法锁定(LD-OUT不会变高),并且在RFoutA上看不到输出信号。
在这个频段和以下,PLL工作良好。 我尝试了几种设置。
使用FCAL_FAST=0时 ,此频率被锁定,但锁定时间比快速模式增加2到4倍。
在数据表中,我找不到与此问题对应的任何设置。
您是否有在快速模式下锁定所有频率的想法?
此致
Eddi