This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万-EP:LMK0.4828万-EP如何设置?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/599053/lmk04828-ep-lmk04828-ep-how-to-set

部件号:LMK0.4828万-EP
主题中讨论的其他部件: LMK0.4828万,CODELOADER

戴尔

我们使用2.7GHz。

唯一支持2.7GHz的产品是LMK0.4828万-EP。

什么工具适用于LMK0.4828万-EP?

CodeLoader4不支持LMK0.4828万-EP。

如何使用LMK0.4828万-EP? 注册设置?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鹿。

    请回答。

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用LMK0.4828万生成LMK0.4828万-EP编程。 尽管在TIC Pro中接口得到改进,但TIC Pro软件也支持LMK0.4828万用于LMK0.4828万-EP。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Timothy

    我们是否应该使用TIC pro设置寄存器?

    如果在TIC Pro中将其设置为LMK0.4828万,我是否可以将其用作LMK0.4828万-EP?

    TIC Pro不支持LMK0.4828万-EP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在CodeLoader或TIC Pro中将LMK0.4828万用于LMK0.4828万-EP。 您可能会发现,在未来的改进(如当前计算器)中,TICS Pro界面需要改进。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Timothy

    我们是否应该使用Codeloader设置寄存器?

      如果设置为  Codeloader的LMK0.4828万B,是否可以将其用作LMK0.4828万-EP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用CodeLoader或TIC Pro中的LMK0.4828万B配置文件来生成LMK0.4828万-EP的编程,无论哪种情况最适合您。

    73岁

    Timothy