This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.1801万:LMK0.1801万的两路双时钟输入是否可以由单差分正弦信号源驱动?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/595066/lmk01801-can-two-two-clock-inputs-of-lmk01801-be-driven-by-single-differential-sinusoidal-source

部件号:LMK0.1801万
主题中讨论的其他部件: CDCLVP1102

您好,

我们正在尝试使用单RF时钟源驱动LMK0.1801万的两路时钟输入- 1.3GHz。 之前,我们将A置于T13和U20之间。 现在我们已将其删除。 是否正常? 差分线路上是否存在阻抗问题?

我担心T13和U20之间的连接是否正常。 两个时钟源是否应驱动两个输入,每一个时钟输入附近都有100欧姆和耦合盖。

最初使用CDCLVP1102的想法是否更好?

将在此处请求您的回复。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,无法在最后一篇文章中附加图像。

    请在此处找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我不建议简单地将CLKin0和CLKin1线路短接在一起。 此外,您似乎没有100欧姆终端位于CLKin0和CLKin1附近,它位于T13的输出上。 如果您不想使用另一个有源设备,我建议使用(电阻性)分离器,在LMK0.1801万输入端接专用100欧姆。

    执行此操作时,您需要验证LMK0.1801万输入的转换速率/振幅是否可接受,如果不可接受,我建议按照您的建议使用扇出缓冲器来驱动LMK0.1801万。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    这是我收到的关于当前已完成的给定设计的解释:-

    来自变压器的差分线路应接近LMK0.1801万,连接到交流去耦电容器,然后连接到一个时钟输入。 然后,磁道应继续在芯片下方连接至其他时钟输入,然后端接在100欧姆电阻器中,并转至第二个时钟输入。

    因此,用户坚持在第二个时钟输入附近使用单个100欧姆端接,在第一个时钟输入附近使用交流去耦电容器。 您认为这是否可行?

    此致。