This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当输入时钟停止时,CDCVF2505输出时钟引脚偶尔会逐渐放电

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCVF2505, CDCV304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/592393/cdcvf2505-occasional-gradual-discharge-on-the-output-clock-pins-when-input-clock-stops

主题中讨论的其他部件:CDCVF2505,CDCV304

您好,

我正在使用一个使用CDCVF2505进行门控时钟分配的板。 输入时钟切换并停止一段时间以节省电源,但我们注意到缓冲区的输出时钟有时没有明显的下降边缘,而是缓慢地衰减。 蓝色表示输入时钟,黄色表示输出:  

 这是否是此设备的已知问题? 是否有任何减轻风险的建议?  

谢谢!

Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ilya,

    很抱歉回复延迟。

    您能否向我们发送包含CDCVF2505的示意图副本? 您正在监控哪些输出?

    输入信号是否始终处于低位?

    此致

    Arvind Sridhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sridhar,

    感谢您的回复!  

    让我来了解原理图,目前我只有一个可以分享的结构图:

    我们有一个主器件,提供33MHz门控时钟,然后通过1Y1输出传输到目标器件,然后通过1Y3返回到主器(补偿板上的时钟延迟)。 当时钟处于门控状态时,我们总是在0处对其进行门控,但CDCVF2505的输出看起来在1处停止,然后在某些情况下缓慢衰减。 我们正在监控输出1Y1和1Y3。 其它输出未连接到板上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ilya。
    在我们努力了解客户报告的行为时,请耐心等待。
    此致
    Arvind Sridhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Sridhar。

    我能够获得显示其他引脚详细信息的示意图。 希望这有所帮助。

    在这种情况下,CLK_FB作为反馈路由到主设备,而CLK_O则路由到目标设备。  

    Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ilya,

    CDCVF2505 内部有一个基于RC滤波器的频率检测器。 如果输入频率低于10MHz,则此块 将三次显示输出驱动程序。  由于 探测器是异步的, 因此当驱动器被三项表示时,输出可能会很高。

     您在输出端观察到的衰减可能是由于印刷电路板负载,探头负载和接收器输入电容(并联电容器)造成的RC延迟。 探针阻抗和有效电容的组合设置衰减波形的时间常数。

    示例:10m,30pF导致RC时间常数为300us。

    我们相信这是您可能看到的, 也是您期望的行为。

    此致

    Arvind Sridhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Sridhar!

    是否存在与CDCVF2505引脚兼容的不同延迟缓冲器(不一定是零延迟)(至少对于上面示意图中使用的引脚),而不会出现此问题? 我看了CDCV304,但由于针脚冲突,看起来不起作用。  

    Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ilya,

    我们最近的是CDCV304:www.ti.com/lit/ds/symlink/cdcv304.pdf

    此致
    Arvind Sridhar