您好,
我正在使用一个使用CDCVF2505进行门控时钟分配的板。 输入时钟切换并停止一段时间以节省电源,但我们注意到缓冲区的输出时钟有时没有明显的下降边缘,而是缓慢地衰减。 蓝色表示输入时钟,黄色表示输出:
这是否是此设备的已知问题? 是否有任何减轻风险的建议?
谢谢!
Ilya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在使用一个使用CDCVF2505进行门控时钟分配的板。 输入时钟切换并停止一段时间以节省电源,但我们注意到缓冲区的输出时钟有时没有明显的下降边缘,而是缓慢地衰减。 蓝色表示输入时钟,黄色表示输出:
这是否是此设备的已知问题? 是否有任何减轻风险的建议?
谢谢!
Ilya
您好,Ilya,
CDCVF2505 内部有一个基于RC滤波器的频率检测器。 如果输入频率低于10MHz,则此块 将三次显示输出驱动程序。 由于 探测器是异步的, 因此当驱动器被三项表示时,输出可能会很高。
您在输出端观察到的衰减可能是由于印刷电路板负载,探头负载和接收器输入电容(并联电容器)造成的RC延迟。 探针阻抗和有效电容的组合设置衰减波形的时间常数。
示例:10m,30pF导致RC时间常数为300us。
我们相信这是您可能看到的, 也是您期望的行为。
此致
Arvind Sridhar