This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:LMK0.4828万嵌套0-Delay PLL1&PLL2锁定检测问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/595542/lmk04828-lmk04828-nested-0-delay-pll1-pll2-lock-detect-issue

部件号:LMK0.4828万

我们在嵌套0延迟模式下使用LMK0.4828万,参考输入频率为25MHz,外部VCXO为100MHz。附加SPI寄存器文件。 我是否缺少PLL1和PLL2的任何设置。

请帮助我解决这个问题。

此致,

Jaya Bharathe2e.ti.com/.../LMK0.4828万_2D00_0V01nested_2D00_delay_5F00_ITER_5F00_3.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您的具体问题是什么? CPout1和CPout2上的电压是多少?

    根据您的频率查看编程...

    对于PLL2,带100 MHz VCXO ....
    VCO频率= VCXO频率/ PLL2_R * PLL2_N * PLL2_P
    VCO频率= 100 MHz / 6 * 60 * 3 = 3000 MHz。 已确认。 我预计PLL2 DLD在Status_LD2引脚上为高电平。

    对于PLL1,使用25 MHz参考...
    VCO频率=参考频率/ PLL1_R * PLL1_N * DCLKout6_DIV
    VCO频率= 25 MHz / 119 * 476 * 15 = 1500 MHz。 因此,我预计PLL1 DLD较低。
    如果您调整PLL1_N = 952,我认为您将看到PLL1锁。

    请告诉我这是否能解决您的问题,如果能解决,请验证答案。 谢谢。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lmk0.4828万_5F00_tics_5F00_nested_5F00_0_2D00_delay_5F00_iter_5F00_5.txtHelloTimothy,

    我已按照您的建议调整了这些值。

    对于PLL2100MHz VCXO - PLL2_R =4;PLL2_N=60;PLL2_P=2。 使用此PLL2,DLD较高。

    对于参考时钟频率为25MHz的PLL1,PLL1_R =1;PLL1_N=8;DCLKOUT6_DIV=15。使用此PLL1 DLD时,其值较低。

    查找PLL寄存器文件的附件。

    此致,

    K. Jaya Bharath Reddy