请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.4828万 我们在嵌套0延迟模式下使用LMK0.4828万,参考输入频率为25MHz,外部VCXO为100MHz。附加SPI寄存器文件。 我是否缺少PLL1和PLL2的任何设置。
请帮助我解决这个问题。
此致,
Jaya Bharathe2e.ti.com/.../LMK0.4828万_2D00_0V01nested_2D00_delay_5F00_ITER_5F00_3.txt