This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SA555:SA555故障

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SA555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/593310/sa555-sa555-fault

部件号:SA555

尊敬的 TI 团队成员:

自定义使用SA555 作为PWM发生器 来控制直流电机。原理图  如同上。

测试PCB时,将Form 0位置转至1位置,SA555故障,输出电压始终较低。

更改新的SA555,可以。   取下 IC,  3引脚/5引脚/8引脚到GND之间的阻抗全部改变。   IC进行了存储。

工作人员均使用 ESD 腕带。  

那么,我应该怎么做才能解决这个问题?  非常感谢。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户,

    这是初始产品测试吗? 这意味着在首次通电时发生故障,并且电路测试中没有更早的故障。
    故障率是多少?

    我通常首先关注的是ESD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关1 %~2 % 的故障率。
    故障发生时,当通电时,速度开关从0位置到1位置。它破坏了。
    我检查VCC和TRIG波形,它们都低于18V。
    TI SA555 ESD HBM=500V,竞争对手ST SA555D ESD HBM=1000V;
    我如何验证答案,您能给我一些建议吗,非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想确保我完全理解。

    开关在“0”位置时通电始终正常。 引脚8大约为15V (可能略高)。 针脚3和针脚7的电压低于预期值。 引脚2和6上升至引脚8水平。
    切换至位置“1”时,应先断点再接通。 由于引脚2盖保持稳定电压,因此断路器正常。 'make'允许C2通过R8-15,R5和D1到引脚7放电。 这也很好。

    一个良好的单元将在位置'1'上振荡。 故障单元将在位置'0'和位置'1'中处于低位;因此,我看不到在'0'位置上电时设备没有损坏的证据。 我记得你说针5不好。 所以这可能证明位置'0'是好的。

    在坏单元上,针脚8和针脚5的电压是多少?
    目前,我不知道失败的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    1.我 检查 每个接地针脚的电阻是否与良好的uint连接。如下表所示(IC 从PCB焊接)

    2.我检查VCC电压是否 比Vcc最大电压低约16.7V,大约比推荐的VCC电压高;


    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在所有这三种情况下,最小电阻是引脚3,因此我认为引脚3连接对于了解可能发生的情况非常重要。 您能否分享3引脚的位置。 如果您愿意,我们可以通过e2e转换私下交流原理图的这一部分。

    我看到VCC启动时没有明显的过冲。 但是,在每分波1秒的波形上很难看到这种情况。 CH2信号是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ron:

    引脚3连接一个电阻器以控制MOSFET。  但在第一个开始时,针脚3的输出电压无法达到较高水平  
    2. CH2 信号是PIN2 波形。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户,

    我得道歉。 我无法理解您的电路。 我把两个部分放在一起,这就是我所看到的。  

    继电器K1和K2对我没有意义。 我在某处犯了错误吗?

    e2e.ti.com/.../Confused.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户,

    如果顶部K1触点通常闭合,我认为我可能已经解决了混淆。
    在这种情况下,如果继电器线圈未通电,SA555和NMOS可能会导致24V电源短路。
    K1接通和K2关闭也可能导致电源短路。
    K1不能确保先断后断,因此可能会导致NMOS短路,这并不可怕,但可能导致电流瞬变。
    继电器打开和关闭会导致瞬时电压。 也许在引脚3到引脚4,8之间添加一个二极管可以保护引脚3。 增加更多VCC/GND电容有助于保护引脚5和8。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    当K1开启时,我仍然困惑如何通过SA555和NMOS短路24V电源?
    感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  K1A,K2触点闭合。