This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:此IC的温度范围是否扩展至-55C?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/594292/lmx2594-is-there-an-extended-temperature-range-for-this-ic-down-to--55c

部件号:LMX2594

在 温度方面,我有一个相当严格的要求,我想知道TI的任何人是否能够帮助解决这个问题。 这款PLL芯片将完全按照我的要求工作,但我们需要它在低至-55C的环境中运行。 LMX2594或任何其他可输出频率高达12GHz的PLL是否能够在-55C下工作? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户致电TI客户支持,并获得了所需的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Tom,请联系clock_support@list.ti.com。 我想在离线时跟你跟进,此致,Simon。