请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMX2594 在 温度方面,我有一个相当严格的要求,我想知道TI的任何人是否能够帮助解决这个问题。 这款PLL芯片将完全按照我的要求工作,但我们需要它在低至-55C的环境中运行。 LMX2594或任何其他可输出频率高达12GHz的PLL是否能够在-55C下工作? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.