This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2531:LMX2531

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2531, LMX2541, LMX2594, LMX2581, LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/593883/lmx2531-lmx2531

部件号:LMX2531
主题中讨论的其他部件: LMX2541LMX2594LMX2581LMX2571

问题:

我 有一个在TDMA模式下以半双工运行的射频收发器,每个发射器和接收器都有自己的PLL频率合成器,我想在接收周期期间关闭发射器的PLL,并在传输周期期间打开它,PLL打开10毫秒,关闭90毫秒 (TDMA占空比的10 % ,一个完整的周期持续100ms)。 我发现有三种模式可通过固件或硬件打开/关闭LMX2531 ,我担心PLL合成器在其输出频率稳定在稳态误差的x%以内之前的频率瞬态速度有多快:

1-     硬件:将“CE”线路(LMX2351的引脚11)设置为“HIGH”(高)以打开,“LOW”(低)以关闭LMX2531

2-     固件(在LMX2531的寄存器R5中设置对应的位):将“EN_PLL”或“EN_VCO”或“EN_VCOLDO”或“EN_PLLLDO1”设置为打开(对应的位=1)或关闭(对应的位=0)

3-     硬件:在LMX2531的VccVCO引脚(引脚16)上涂抹0V或3V以关闭或打开内部VCO。 如果不建议使用此模式,请进行注释。

 

问题:在上述三种模式中,打开和关闭PLL LMX2531最可靠的模式是什么? 我应该考虑哪种模式来实现从关闭状态(VCO自由运行频率)到所需输出频率稳定状态的最短切换时间? 比较 时考虑到从2开始提到的到LMX2531的串行编程时间(数据,CLK,LE)。

我曾使用Keysight的信号源分析器测量PLL合成器的瞬态切换时间,但我的公司没有配备这样的设备来确定PLL合成器输出频率稳定之前可实现的最短切换时间,请给出建议。

                                                                                                                                                                             此致,

                                                                                                                                       Tien    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    田北俊

    从您的选择来看,我想说方法(1)是您的最佳选择。  我建议不要采用方法(2)和方法(3)。

    您希望执行的操作是断电输出,但恢复时间最短。   只需注意使用CE引脚的方法1,您仍需要重新编程R0寄存器(但不需要其他寄存器)以重新校准VCO。  在这种情况下,最好将LOCKMODE (R8[16:15])设置为线性模式。  在这种情况下,VCO仍需要重新校准,但这需要更短的时间,因为它的开始距离更接近原始值。

    话虽如此,我觉得您真正想做的是关闭输出缓冲器的电源并保持PLL锁定。  我们的LMX2541及更高版本的新合成器具有此功能,但我们不会在LMX2531中披露此功能。  

    此致,

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dean,
    感谢您推荐在最短恢复时间内先关闭再打开LMX2531电源,这是LMX2531的静音和取消静音RF输出,同时保持PLL锁定。
    说到LMX2541的RF输出静音或取消静音功能,我刚刚浏览了LMX2541的数据表...请确认LMX2541的引脚24 (RFoutEN)输入处的断言状态(高或低)是否控制此功能。
    此致,
    Tien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    田北俊
    是的,输出缓冲区可以由RFoutEN控制。 输出缓冲器的加电/断电也可以直接通过软件进行控制。

    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    田北俊
    我只是想补充一点,我们有许多其他选项,例如LMX2571,LMX2581,LMX2482/92和LMX2594,它们可以关闭输出缓冲区,但保持PLL锁定。
    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    Tien