主题中讨论的其他部件: LMX2541, LMX2594, LMX2581, LMX2571
问题:
我 有一个在TDMA模式下以半双工运行的射频收发器,每个发射器和接收器都有自己的PLL频率合成器,我想在接收周期期间关闭发射器的PLL,并在传输周期期间打开它,PLL打开10毫秒,关闭90毫秒 (TDMA占空比的10 % ,一个完整的周期持续100ms)。 我发现有三种模式可通过固件或硬件打开/关闭LMX2531 ,我担心PLL合成器在其输出频率稳定在稳态误差的x%以内之前的频率瞬态速度有多快:
1- 硬件:将“CE”线路(LMX2351的引脚11)设置为“HIGH”(高)以打开,“LOW”(低)以关闭LMX2531
2- 固件(在LMX2531的寄存器R5中设置对应的位):将“EN_PLL”或“EN_VCO”或“EN_VCOLDO”或“EN_PLLLDO1”设置为打开(对应的位=1)或关闭(对应的位=0)
3- 硬件:在LMX2531的VccVCO引脚(引脚16)上涂抹0V或3V以关闭或打开内部VCO。 如果不建议使用此模式,请进行注释。
问题:在上述三种模式中,打开和关闭PLL LMX2531最可靠的模式是什么? 我应该考虑哪种模式来实现从关闭状态(VCO自由运行频率)到所需输出频率稳定状态的最短切换时间? 比较 时考虑到从2开始提到的到LMX2531的串行编程时间(数据,CLK,LE)。
我曾使用Keysight的信号源分析器测量PLL合成器的瞬态切换时间,但我的公司没有配备这样的设备来确定PLL合成器输出频率稳定之前可实现的最短切换时间,请给出建议。
此致,
Tien