This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:LMK0.4828万:绕过PLL2 VCO

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/593159/lmk04828-lmk04828-bypassing-pll2-vco

部件号:LMK0.4828万

大家好,团队:

我的客户希望绕过PLL2和内部VCO模式使用LMK0.4828万。

参考信号被传递到CLKin0 (122.88MHz),外部VCXO连接到FIN或ExtVCO (CLKin1/FBCLKIN),FBMux被启用,它将ExtVCO路由到PLL1 N分配器。

我认为工作正常,但我希望得到您的确认和意见。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    通常,我建议您只需提供OSCin的参考,并使用PLL2进行单回路,将输入提供给OSCin,将VCXO提供给CLKin1作为外部VCO。

    但是,您可能想要使用PLL1的抑制功能? 我没有测试过,但我认为它可以正常工作。 注意:您可以简化而不是使用缓冲区/分离器。 将VCXO连接至OSCin。 然后将OSCOUT连接到CLKin1进行分配。 缺点是您的设备时钟通过两个缓冲区路径。 优点是,如果现在提供SYSREF,则时间安排更紧密...尽管在245.76 MHz可能不是一个可怕的问题。

    另一种使用PLL2而不是PLL1的想法是,如果您想要保持连接CPout1和CPout2,您仍可以在某种程度上利用保持,在输入保持时,需要执行一些额外的工作来三态CPout2。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Timothy:

    非常感谢!

    客户不需要使用保留。 您能否解释一下,如果我们使用PLL1并将VCXO连接到OSCin,然后将OSCOut连接到CLKin1,则正时会更紧密地对齐?

    我认为如果使用PLL1,我们也可以简化缓冲器/分离器,只需将外部OCXO输出连接到CLKin1以获得反馈并跳过OSCin。

    此致
    纱线。