请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.4828万 大家好,团队:
我的客户希望绕过PLL2和内部VCO模式使用LMK0.4828万。
参考信号被传递到CLKin0 (122.88MHz),外部VCXO连接到FIN或ExtVCO (CLKin1/FBCLKIN),FBMux被启用,它将ExtVCO路由到PLL1 N分配器。
我认为工作正常,但我希望得到您的确认和意见。 非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队:
我的客户希望绕过PLL2和内部VCO模式使用LMK0.4828万。
参考信号被传递到CLKin0 (122.88MHz),外部VCXO连接到FIN或ExtVCO (CLKin1/FBCLKIN),FBMux被启用,它将ExtVCO路由到PLL1 N分配器。
我认为工作正常,但我希望得到您的确认和意见。 非常感谢!