在“线程: LMK5C3.3216万”中讨论的其他部件
大家好,
是否有任何位或方法来确认LMK0.4832万的输入端口是否有时钟信号?谢谢。
B.R.
志钊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
是否有任何位或方法来确认LMK0.4832万的输入端口是否有时钟信号?谢谢。
B.R.
志钊
你好,Zhizhao
是的,有一个LOS功能,允许您检测CLKIN线路上是否存在输入时钟。
交流耦合时,将CLKIN设置为MOS输入。 这可确保输入之间的滞后,以防止随机振动,从而破坏LOS电路。
启用los_en后,将los_timeout频率设置为低于输入频率。
CLKIN_SELx行可配置为输出CLKINx_LOS。
或者您可以从R0x184中读回:
73岁
Timothy
你好,Zhizhao
啊是的,这是一个问题- 1.92 MHz < 5 MHz,因此该LOS检测器始终认为信号无效。
很遗憾,我不知道有任何解决方法,只是将频率提高到5 MHz以上(这是典型的阈值)。
如果需要此功能,请考虑使用其中一种DPLL产品。 它们具有更高级的输入检测,抑制和切换功能。 考虑LMK05C3.3216万,因为它可以产生与LMK0.4832万类似的频率。 在LMK5C3.3216万上,APLL2可用于2949.12 MHz类型的频率(但不具有3200 MHz的频率范围),LMK5C3.3216万 APLL3是为2457.6 MHz类型频率提供极低相位噪声的Baw。
73岁
Timothy