This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4832万:如何使用LMK0.4832万检测输入信号?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1092007/lmk04832-how-to-use-lmk04832-detect-input-signal

部件号:LMK0.4832万
在“线程: LMK5C3.3216万”中讨论的其他部件

大家好,  

是否有任何位或方法来确认LMK0.4832万的输入端口是否有时钟信号?谢谢。

B.R.

志钊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zhizhao

    是的,有一个LOS功能,允许您检测CLKIN线路上是否存在输入时钟。

    交流耦合时,将CLKIN设置为MOS输入。  这可确保输入之间的滞后,以防止随机振动,从而破坏LOS电路。

    启用los_en后,将los_timeout频率设置为低于输入频率。

    CLKIN_SELx行可配置为输出CLKINx_LOS。

    或者您可以从R0x184中读回:

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:  

    谢谢。 我尝试了第二个解决方案。 我使用输入和W/O输入回读0x184,但我发现此寄存器没有更改。 在回读0x184之前,我是否还需要进行其他配置?  

    B.R.

    志钊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我明白了你的观点。 您的意思是,如果我想要回读0x184寄存器,我需要首先将CLKIN设置为MOS输入,启用LOS_EN,将LOS_TIMEOUT频率设置为低于 输入频率,对吗? 但我发现输入信号从CPRI恢复了1.92MHz时钟,它小于5MHz。 在这种情况下,我如何配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zhizhao

    啊是的,这是一个问题- 1.92 MHz < 5 MHz,因此该LOS检测器始终认为信号无效。

    很遗憾,我不知道有任何解决方法,只是将频率提高到5 MHz以上(这是典型的阈值)。

    如果需要此功能,请考虑使用其中一种DPLL产品。  它们具有更高级的输入检测,抑制和切换功能。  考虑LMK05C3.3216万,因为它可以产生与LMK0.4832万类似的频率。  在LMK5C3.3216万上,APLL2可用于2949.12 MHz类型的频率(但不具有3200 MHz的频率范围),LMK5C3.3216万 APLL3是为2457.6 MHz类型频率提供极低相位噪声的Baw。

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:  

    谢谢! 明白了。 请问,检测输入信号的原理是什么? 它是否检测到输入时钟上升边缘和计数?  

    B.R.

    志钊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zhizhao

    LMK0.4832万中的LOS是一个时间常量,它由时钟输入边缘重置...因此,如果没有新的时钟输入边缘,它将超时并断言LOS。

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:  

    谢谢。 明白了!

    B.R.

    志钊