This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4826万:LVDS时钟输出的差分输出电压

Guru**** 2832745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1097436/lmk04826-differential-output-voltage-for-lvds-clock-outputs

部件号:LMK0.4826万

您好,

我的客户对LVDS时钟输出的以下差分输出电压有一些疑问。

LVDS时钟输出上的395mV差分输出电压是否为峰间电压?

2.最小值和最大值为空。 您能告诉我最小值和最大值吗?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JH:

    1.</s>0.4826万 LVDS时钟输出上的395mV差分输出电压是否为峰间电压?[/QUOT]

    VOD是单端输出的峰值-峰值电压。 峰间差输出(VSS)为2*VOD。  

    2.</s>0.4826万 最小值和最大值为空。 您能告诉我最小值和最大值吗?

    遗憾的是,我们没有  关于LVDS pk-pk与电压的最小和最大值的任何表征数据。  

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

    [/quote]