This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE7.201万:写入CDCE7.201万 EEPROM

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1088881/cdce72010-write-to-cdce72010-eeprom

部件号:CDCE7.201万

您好,  

EVM板能否仅与USB端口电源的5V电源配合使用,同时在关闭和打开电源的情况下保持EEPROM的状态?  

设置条件:在EEPROM编程后。JP_3_3 保留在USB电源上。 关闭USB 5V电源,然后再次开机,输出时钟不工作。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CDCE7.201万EVM还可以使用5V USB端口通电,并可使用EEPROM写入。 如果需要,稍后可以卸下USB并使用外部电源通电,这样可以正常工作。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau250/slau250.pdf

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我的意思是,在EVM编程之后。 该EVM以后仅由5V USB作为唯一电源供电,无需其它外部电源。  

    我们如何才能使EVM仅使用USB 5V电源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如上图中的8.2 部分所述,USB 5V电源仅用于编程目的,不建议用于测量,因为USB电源中可能存在电源差异。  

    但是,如果您仍想使用USB 5V电源进行验证,则连接JP_3_3应保留为USB电源的默认连接,并且应该正常工作。

    如果在编程后您没有得到时钟,我怀疑您可能遵循的程序顺序。

    1.您是否尝试过使用USB电源的出厂编程设备性能? 如果工作正常,您需要查看您的编程顺序。

    2.您是否尝试过使用外部电源3.3V进行编程后? 如果工作正常,则通过USB 5V电源检查3.3V LDO输出。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Top op,  

    编程和测试使用步骤:

    1. 从PC将USB连接到EVM板。 在USB电源上选择了JP_3_3
    2. 打开CDCE7.201万控制GUI,然后加载.ini文件。 (EVM板按预期工作,输出为491.52MHz)
    3. 使用Enable EVM Power锁定写入EEPROM。
    4. 使用条件,拔下USB电源,连接3.3V电源并将JP_3_3更改为3.3V。 ->时钟输出不是491.52MHz。 值稍微偏移 ,但不完全相同的值!!
    5. 场景2,仅使用5V电源,来自USB无时钟输出。  

    通过USB增加5V电源,时钟输出在491.52MHz时准确。如果没有5V电源,和振幅可以正常工作,但频率会发生变化。  

    主板是否需要两种电源以稳定的状态工作? 原因 根据 了解,主板只能使用3.3V电源。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    主要输入和次要输入需要偏置,可以通过内部或外部进行。  根据EVM HW配置,外部偏压电压通过USB电源产生,并将提供给输入。 如果未使用片上(内部)偏置,则需要外部偏置,这需要USB电源。  

    但是,不需要使用具有USB电源的外部3.3V电源。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal