您好,
EVM板能否仅与USB端口电源的5V电源配合使用,同时在关闭和打开电源的情况下保持EEPROM的状态?
设置条件:在EEPROM编程后。JP_3_3 保留在USB电源上。 关闭USB 5V电源,然后再次开机,输出时钟不工作。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
EVM板能否仅与USB端口电源的5V电源配合使用,同时在关闭和打开电源的情况下保持EEPROM的状态?
设置条件:在EEPROM编程后。JP_3_3 保留在USB电源上。 关闭USB 5V电源,然后再次开机,输出时钟不工作。
谢谢。
您好,
CDCE7.201万EVM还可以使用5V USB端口通电,并可使用EEPROM写入。 如果需要,稍后可以卸下USB并使用外部电源通电,这样可以正常工作。
https://www.ti.com/lit/ug/slau250/slau250.pdf

谢谢!
此致,
Ajeet Pal
您好,
如上图中的8.2 部分所述,USB 5V电源仅用于编程目的,不建议用于测量,因为USB电源中可能存在电源差异。
但是,如果您仍想使用USB 5V电源进行验证,则连接JP_3_3应保留为USB电源的默认连接,并且应该正常工作。
如果在编程后您没有得到时钟,我怀疑您可能遵循的程序顺序。
1.您是否尝试过使用USB电源的出厂编程设备性能? 如果工作正常,您需要查看您的编程顺序。
2.您是否尝试过使用外部电源3.3V进行编程后? 如果工作正常,则通过USB 5V电源检查3.3V LDO输出。
谢谢!
此致,
Ajeet Pal
Top op,
编程和测试使用步骤:
通过USB增加5V电源,时钟输出在491.52MHz时准确。如果没有5V电源,和振幅可以正常工作,但频率会发生变化。
主板是否需要两种电源以稳定的状态工作? 原因 根据 了解,主板只能使用3.3V电源。 谢谢。