This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0804万B-Q1:连续输出电流

Guru**** 2534390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1093478/lmk00804b-q1-continuous-output-current

部件号:LMK0.0804万B-Q1

大家好,

我们是否有关于持续输出电流,IOH和IOL的信息?

提前感谢您的参与。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    IOH =(VOH-VDDO/2)/ 50

    IOL =(VOL-VDDO/2)/ 50。

    例如,对于3.3 V的VDDO:

    IOH最小值=(2.64 -(3.3 IO/2))/50 = 19.8 mA

    IOL max =(0.66 -(3.3 IO/2))/50 =- 19.8 mA

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,起亚,寻求进一步的支持。

    请同时提供2个输入之间的串扰信息。 我们计划将差分时钟输入到一个输入端,将另一个单端时钟输入到单端输入端。 如果两个时钟都在运行,我们想知道对串扰的影响。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我们没有这些数据。 我们可以在节假日之后进行测量。

    输入频率是多少?

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Julian:  

    输入频率为19MHz至80MHz
    我们的标准应用将使用40MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    如果将时钟同时输入LVCMOS输入和差分时钟输入,则串扰的影响将最小化。

    当只有差分时钟被馈入CLK输入引脚时,输出时钟相位噪声将如下所示。

    只有CLK输入提供时钟:

    当LVMCOS输入和CLK输入都是FED时钟时,输出时钟相位噪声将如下所示。

    CLK输入和LVCMOS输入都被馈入时钟:

    如您所见,在这两种情况下相位噪声性能都非常相似,并且rms抖动仅增加约5 FS。

    另请注意,这些测量值是使用来自信号发生器的嘈杂时钟输入进行的。 使用性能更好的输入将导致性能更好的输出。

    此致,

    Kia Rahbar