This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:手动斜坡说明

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1095637/lmx2572-manual-ramping-clarification

部件号:LMX2572

关于手动斜坡的两个问题:

1)是否有触发RampClk边缘所需的最小脉冲宽度? 我知道RampClk的最大频率是250kHz (8.1。7.1),我假设非50 % 占空比是可以的。 那么,如果我在RampClk上生成10ns脉冲,它是否会被检测到?

2)手动斜坡时,PLL_NUM超过PLL_DEN时,PLL_N是否自动滚动到下一个值? 因此,如果我从50开始PLL_N,将PLL_NUM设置为0。 我只能在达到PLL_NUM的极限之前提升吗? 还是自动将PLL_N滚动到51并继续添加到PLL_NUM?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    1.我认为这会奏效。  

    2.否,PLL_N不会递增。  实际上,PLL_N是32位,但RAMP仅使用24位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里的一些关键问题上,文档相当沉默,令人困惑。 另外,PLL_N仅为19位,而不是32位。

    根据R98的文档,“RAMP0_INC设置了在每个斜坡循环中添加到分数分子的数字的2的补码”。

    7.3 13说,“PLL_DEN = 2^32–1。 斜升模式中使用的实际分母值为24 " ,这非常令人困惑。

    RAMP0_INC的公式为(delta fVCO / FPD)* 2^24,但RAMP0_INC为30位数字。   由于RAMP0_INC的长度为30位,所以实际上我可以比全FPD增加6位。 这些位是否不会改变PLL_N? 他们是被扔掉的吗?

    RAMP_LIMT_HIGH (一个32位的数字,但其公式与RAMP0_INC相同)也存在这种混淆。 为什么允许您在限制为2^24时额外指定8位分子,除非有某种滚动方式?

    此外,这种滚动行为也是由TICS Pro所暗示的。 当FPD为80MHz时,我可以很高兴地输入100MHz的手动斜坡,没有任何问题,它会按照您对滚动值的期望计算斜坡_INC和斜坡限制。 我认为这实际上是可行的--我没有访问EVM的权限。

    感谢您的帮助!