Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2594, LMX2572, LMX2572LP
主题中讨论的其他部件: LMX2594, LMX2572, LMX2572LP
您好论坛,
我们正在使用LMX2596,并希望在 2个频率之间实现相位一致切换(最好使用一个LMX2596)。
为了测试这一点,我们在外部100MHz时钟信号上有LMX2596,这也是我们的相位参考(在示波器上)。
我们发现,当在100MHz输出和100MHz参考之间观察到相位滑移时,FCAL_EN需要关闭。
遗憾的是,当将输出频率切换为AD不同的值(例如110MHz),然后再切换回(100MHz)时,与100MHz参考(外部时钟)相比,会观察到相位打滑。
唯一的方法似乎是具有多个LMX2595,并使用固定输出频率打开和关闭输出,以保持与公共时钟信号的定义或恒定相位关系。
这一观察是否正确? 或者是否有解决方案?
感谢您的帮助,Klaus
设置:100MHz输出(带100MHz外部时钟/参考)

参考信号和输出信号100MHz之间的相位关系比较