This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2571在两个或更多频率之间进行相位一致切换

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2594, LMX2572, LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1093459/lmx2595-lmx2571-phase-coherent-switching-between-two-or-more-frequencies

部件号:LMX2595
主题中讨论的其他部件: LMX2594LMX2572LMX2572LP

您好论坛,

我们正在使用LMX2596,并希望在 2个频率之间实现相位一致切换(最好使用一个LMX2596)。

为了测试这一点,我们在外部100MHz时钟信号上有LMX2596,这也是我们的相位参考(在示波器上)。

我们发现,当在100MHz输出和100MHz参考之间观察到相位滑移时,FCAL_EN需要关闭。

遗憾的是,当将输出频率切换为AD不同的值(例如110MHz),然后再切换回(100MHz)时,与100MHz参考(外部时钟)相比,会观察到相位打滑。

唯一的方法似乎是具有多个LMX2595,并使用固定输出频率打开和关闭输出,以保持与公共时钟信号的定义或恒定相位关系。

这一观察是否正确? 或者是否有解决方案?

感谢您的帮助,Klaus

设置:100MHz输出(带100MHz外部时钟/参考)

参考信号和输出信号100MHz之间的相位关系比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nikolaus:

    是的,每次VCO频率发生变化时,都不能保证RFout和OSCin之间的相位保持一致。 如果您使用LMX2594或LMX2572,在更改VCO频率后,请执行相位同步以使RFout和OSCin之间的相位对齐。 请注意,使用相位同步有限制,在某些配置中可能无法进行相位同步。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Noel,再次感谢您回答我的问题:LMX2594和LMX2572是唯一具有phone_syn选项的型号? 我们希望购买频率范围为500MHz至1200MHz的低噪声LMX?  

    感谢您的建议,Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nikolaus:

    您可以考虑LMX2572LP,它支持高达2000MHz,其引脚和软件与LMX2572兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Noel!