请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMK0.0804万B-Q1 在“线程:LMK0.0804万”中讨论的其他部件
您好,
你好。
我们的客户想知道是否有已发布的该设备输出(Q0 - Q3)驱动电流能力规格?
它能够驱动标准LVCMOS端接,但它们希望具有43欧姆的输出系列端接和50欧姆的负载端接,以及40 MHz时钟输入。
此致,
Cedrick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
你好。
我们的客户想知道是否有已发布的该设备输出(Q0 - Q3)驱动电流能力规格?
它能够驱动标准LVCMOS端接,但它们希望具有43欧姆的输出系列端接和50欧姆的负载端接,以及40 MHz时钟输入。
此致,
Cedrick
您好Cedrick:
IOH =(VOH-VDDO/2)/ 50
IOL =(VOL-VDDO/2)/ 50。
例如,对于3.3 V的VDDO:
IOH最小值=(2.64 -(3.3 IO/2))/50 = 19.8 mA
IOL max =(0.66 -(3.3 IO/2))/50 =- 19.8 mA
LMK0.0804万的推荐LVCMOS输出端接如下:
如果向GND添加50欧姆,摆动将按Julian所说的那样减少一半。
此致,
Kia Rahbar