This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0804万B-Q1:输出驱动电流能力

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1093796/lmk00804b-q1-output-drive-current-capability

部件号:LMK0.0804万B-Q1
在“线程:LMK0.0804万”中讨论的其他部件

您好,

你好。

我们的客户想知道是否有已发布的该设备输出(Q0 - Q3)驱动电流能力规格?

它能够驱动标准LVCMOS端接,但它们希望具有43欧姆的输出系列端接和50欧姆的负载端接,以及40 MHz时钟输入。


此致,

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick:

    在50欧姆端接的情况下,输出摆动将为VDD/2。

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Cedrick:

    IOH =(VOH-VDDO/2)/ 50

    IOL =(VOL-VDDO/2)/ 50。

    例如,对于3.3 V的VDDO:

    IOH最小值=(2.64 -(3.3 IO/2))/50 = 19.8 mA

    IOL max =(0.66 -(3.3 IO/2))/50 =- 19.8 mA

    LMK0.0804万的推荐LVCMOS输出端接如下:

    如果向GND添加50欧姆,摆动将按Julian所说的那样减少一半。

    此致,

    Kia Rahbar