This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.5318万B:使用LMK5318B部件,锁定DLL时遇到问题

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1089552/lmk05318b-using-the-lmk5318b-part-and-having-problems-getting-the-dll-to-lock

部件号:LMK0.5318万B

大家好,

我们的客户 使用的是LMK0.5318万B,但在锁定DLL时遇到问题。 我们的客户认为,

零件中的DPLL由PRIREF输入输入输入。 当FET A 500mV差分方波时,它无法锁定。

我正在使用级联LMK0.5318万B部件。 有问题的部件从第一个部件接收ACLVDS输出,无法获得DPLL相位或频率锁定。 我尝试过外部端接和内部端接。 差动输入上的电压电平约为500mV。

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    此问题是否与下面的问题相同?

    (+)LMK0.5318万B:级联器件-时钟和定时论坛-时钟和定时- TI E2E支持论坛

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet:

    我们的客户认为,

    问题相似,但不同。  

    在第一期中,我们从一个单一端源输入PRIREF。 单端电源由1.8V逻辑驱动,即使我们在电源上有33欧姆系列终结器,输入端的波形也会失真。 我们查看了该规格,并尝试从2.5V逻辑源驱动,但没有成功。 当我们拆除33欧姆端接器并将其替换为0欧姆时,LMK0.5318万b处的波形被清除,芯片开始锁定。 我们对解决方案并不是很满意,但在该问题上花了足够多的时间,需要继续。 计划是回到问题所在并进行更多诊断,可能的话重新设计接口。  

    新的问题是同一芯片在设计中处于不同位置。 这次PRIREF是从第一个ACLVDS输出驱动的,该输出在芯片输入处具有100欧姆差分端和系列电容,类似于TI时钟缓冲器推荐的。 信号为156.250MHz,以差分对的形式在14英寸Meg 6上驱动。 一个高速连接器在一条直线上。  我们调试了一个板,并通过从板上卸下100欧姆差分终端使其工作。 当尝试启动第二块板时,我们无法获得相同的配置文件来获得DPLL相位或频率锁定。  PRIREF输入处的波形干净且差值约为1.6V。

     两种设计 的XO输入都由TI演示板使用的相同48.0048MHz osc驱动。 由于XO输入不能为DPLL供电,我们只查看XO输入来验证波形是否合理。  

    我们尝试重新构建从头开始使用的文件,并在工具中发出默认配置。 这改善了第一个设计中的某些问题,但对第二个设计没有影响。  

    这不应该是很难锁定你的芯片. 请提供一些指导。 我一直与当地的TI代表Eric Szyper联系,并向他发送了我们的配置文件。

    此致,

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    很抱歉,我同意您不会遇到这么多问题。  我将与Eric核实并获取TCS文件以查看我可以找到的内容。

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    我们的客户认为,

    在上一个案例中,我提供了输入的示意图。 我不确定这两种设计中的哪一种。 如果您需要任何其他信息,请咨询。

     e2e.ti.com/.../Schematic-digram.zip

    您是否有演示板原理图之外的设计示例,我可以将其用作参考以查看我们的实施?

    此致,

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    我没有另一个设计示例-但我将检查其他一些设计辅助材料。

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    我们通过电子邮件讨论了这个问题,我即将结束这一话题。

    此致,

    Kia Rahbar