大家好,
我们的客户 使用的是LMK0.5318万B,但在锁定DLL时遇到问题。 我们的客户认为,
零件中的DPLL由PRIREF输入输入输入。 当FET A 500mV差分方波时,它无法锁定。
我正在使用级联LMK0.5318万B部件。 有问题的部件从第一个部件接收ACLVDS输出,无法获得DPLL相位或频率锁定。 我尝试过外部端接和内部端接。 差动输入上的电压电平约为500mV。
此致,
达尼洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我们的客户 使用的是LMK0.5318万B,但在锁定DLL时遇到问题。 我们的客户认为,
零件中的DPLL由PRIREF输入输入输入。 当FET A 500mV差分方波时,它无法锁定。
我正在使用级联LMK0.5318万B部件。 有问题的部件从第一个部件接收ACLVDS输出,无法获得DPLL相位或频率锁定。 我尝试过外部端接和内部端接。 差动输入上的电压电平约为500mV。
此致,
达尼洛
你好,Danilo,
此问题是否与下面的问题相同?
(+)LMK0.5318万B:级联器件-时钟和定时论坛-时钟和定时- TI E2E支持论坛
谢谢!
此致,
Ajeet Pal
您好,Ajeet:
我们的客户认为,
问题相似,但不同。
在第一期中,我们从一个单一端源输入PRIREF。 单端电源由1.8V逻辑驱动,即使我们在电源上有33欧姆系列终结器,输入端的波形也会失真。 我们查看了该规格,并尝试从2.5V逻辑源驱动,但没有成功。 当我们拆除33欧姆端接器并将其替换为0欧姆时,LMK0.5318万b处的波形被清除,芯片开始锁定。 我们对解决方案并不是很满意,但在该问题上花了足够多的时间,需要继续。 计划是回到问题所在并进行更多诊断,可能的话重新设计接口。
新的问题是同一芯片在设计中处于不同位置。 这次PRIREF是从第一个ACLVDS输出驱动的,该输出在芯片输入处具有100欧姆差分端和系列电容,类似于TI时钟缓冲器推荐的。 信号为156.250MHz,以差分对的形式在14英寸Meg 6上驱动。 一个高速连接器在一条直线上。 我们调试了一个板,并通过从板上卸下100欧姆差分终端使其工作。 当尝试启动第二块板时,我们无法获得相同的配置文件来获得DPLL相位或频率锁定。 PRIREF输入处的波形干净且差值约为1.6V。
两种设计 的XO输入都由TI演示板使用的相同48.0048MHz osc驱动。 由于XO输入不能为DPLL供电,我们只查看XO输入来验证波形是否合理。
我们尝试重新构建从头开始使用的文件,并在工具中发出默认配置。 这改善了第一个设计中的某些问题,但对第二个设计没有影响。
这不应该是很难锁定你的芯片. 请提供一些指导。 我一直与当地的TI代表Eric Szyper联系,并向他发送了我们的配置文件。
此致,
达尼洛
您好,Timothy:
我们的客户认为,
在上一个案例中,我提供了输入的示意图。 我不确定这两种设计中的哪一种。 如果您需要任何其他信息,请咨询。
e2e.ti.com/.../Schematic-digram.zip
您是否有演示板原理图之外的设计示例,我可以将其用作参考以查看我们的实施?
此致,
达尼洛