This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:LMK0.4828万技术支持,适用于TIC pro

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1091788/lmk04828-lmk04828-tecnology-support-for-tics-pro

部件号:LMK0.4828万

您好,

我们在新项目中使用了LMK0.4828万,并且我们对此设备存在以下问题:

1.我们使用TIC pro来设置LMK0.4828万,错误如下所示:

2.请告知如何在CLK下方设置,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不清楚您如何生成此例外。  是否有您与之交互的特定控件触发此错误? 您能否描述您生成此错误所采取的步骤?

    能否导航至 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \TIC Pro,并共享ErrorLog00.txt文件和log00.txt/log01.txt文件(如果存在)?

    此致,

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Derek,

    附加以供您评估,谢谢。

    e2e.ti.com/.../ErrorLog00.txte2e.ti.com/.../4137.log000.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在代码中确定了三个可能会引起您描述的错误的地方:

    1. 正在尝试加载配置
    2. 正在尝试保存配置
    3. 尝试 从"USB Communications -> Interface"(USB通信->接口)菜单打开Communication Setup (通信设置)对话框。

    您尝试了以下哪一项?

    ---

    我已经查看了您的配置请求,在继续之前我有一些意见:

    • 您将无法获得160MHz VCXO以生成所需的频率。  我建议使用122.88MHz VCXO,因为这将更容易在PLL2中生成2457.6MHz VCO频率。
    • 在CLKin2路径上使用156.25MHz时钟以及10MHz基准和122.88MHz VCXO,可将PLL1的最佳情况下PFD频率降至10kHz;这不一定是环路稳定性或相位噪声的问题,但PLL1锁定需要很长时间。
    • 我看到一些输出使用7.68MHz时钟作为SYNC或SYSREF。 您是否计划在任何地方将此作为连续时钟使用? 请注意,只有一个SYSREF分配机制,这意味着使用SYSREF分配器的所有输出必须是全脉冲或全连续的。
    • 应该使用哪些输入和输出格式(例如 LVPECL,LVDS)?

    此致,

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Derek,

    错误是load a configruration,我们选择File --> load ----- LMK0.4828万,错误显示为连接;

    对于第2部分,我们将首先测试,非常感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Derek,

    关于第2条,请参阅以下答复:

    • 您将无法获得160MHz VCXO以生成所需的频率。  我建议使用122.88MHz VCXO,因为这将更容易在PLL2中生成2457.6MHz VCO频率。
    • -------- [Dongliang]好的,我们将VCXO更新为122.99MHz;
    • 在CLKin2路径上使用156.25MHz时钟以及10MHz基准和122.88MHz VCXO,可将PLL1的最佳情况下PFD频率降至10kHz;这不一定是环路稳定性或相位噪声的问题,但PLL1锁定需要很长时间。
    • -------- 【东良】156.25MHz是SFP时钟恢复,FPGA将 进行频分,如何设置频率?
    • 我看到一些输出使用7.68MHz时钟作为SYNC或SYSREF。 您是否计划在任何地方将此作为连续时钟使用? 请注意,只有一个SYSREF分配机制,这意味着使用SYSREF分配器的所有输出必须是全脉冲或全连续的。
    • -------- [东梁]是的,所有SYSREF分压器都是连续的;
    • 应该使用哪些输入和输出格式(例如 LVPECL,LVDS)?
    • -------- [Dongliang] DOUT3、DOUT6、DOUT12的输出信号 为LVPECL;DOUT7、DOUT8、DOUT9 的输出信号为LVDS;10MHz的输入信号为3.3V,示意图为attahc,谢谢。
    • e2e.ti.com/.../8228.LMK04828-SCH.pdf</s>0.4828万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Derek,

    有什么评论,谢谢。