This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2005万EVM:当频率改变时,它将不同步。

Guru**** 2895740 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1094723/cdce62005evm-when-the-frequency-shifts-it-will-be-out-of-sync

部件号:CDCE6.2005万EVM
主题中讨论的其他部件: CDCM6208

我想创建一个随频率波动的参考信号变化的乘法波。
我想同步1.7MHz的参考信号并将其在±Ω 2 % 范围内更改。
由于使用评估模块(CDCE6.2005万EVM)进行了测试,以前大约有50Hz的同步丢失。
当然,当直接设置为最大和最小频率时,同步。
频率变化足够慢。

我不知道原因,所以我想获得一些建议。

-------- 测试日期-----------

远距离频率:1.7MHz (1.666~1.734MHz)
参考除法器:1/1
1.602 -1.721 :已锁定
外面   :解锁

输出频率:163.2MHz (159.936~166.464MHz):Ref*96
输出除法器:1/4

VCO频率:1.9584GHz (1.91.9232万~1.99.7568万GHz)
预分度:1/3
反馈除法器:1/384
VCO1已使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果频率更改太多,您必须重新校准VCO,否则它将失去锁定。 我认为您正在寻找一款能够在相当宽的范围内执行无干扰频率增量/减量的设备。 应该是CDCM6208。 FOD的最后12位(FRACDIV[11:0])可以即时更改。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的: 好

    感谢您的建议。

    >频率更改太多时,您必须重新校准VCO,否则VCO将失去锁定。

    我在另一个线程(e2e.ti.com/.../cdce6.2005万-vco-calibration-word)中发现了子频段。
    这是否意味着当频率超出子频段时释放锁?
    子频带的带宽是否在数据表等中列出?


    >FOD的最后12位(FRACDIV[11:0])可以即时更改。

    这是否意味着监控参考频率和更改PC上的寄存器?
    该流程不能满足我的需求。 使用时,我希望它可以独立运行,而不连接到PC。
    这是否意味着在监控频率的同时更改PC上的寄存器?
    该流程不能满足我的需求。 使用时,我希望它在没有PC的情况下独立运行。

    我将阅读CDCM6208的数据表。

    此致,

    Okada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Okada,

    很抱歉,我误解了您的问题。 如果参考频率发生变化且PLL配置固定,则 有两个选项:(1)当频率发生变化时,您仍需要手动重新校准VCO,(2)否则,您需要将PLL环路带宽设置为非常宽(尽可能宽)。 如果它仍然不起作用,您可能需要找到一些时钟和数据恢复设备,因为这不是通常使用时钟PLL的方式。 时钟PLL通常锁定到相当稳定的参考值(小于100 ppm)。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的: 好

    再次感谢您的回复。

    >然后有两个选项:(1)当频率改变时,您仍需要手动重新校准VCO,(2)否则您需要将PLL环路带宽设置为非常宽(尽可能宽)。

    是的。
    由于我的参考频率不断变化,因此无法使用方法(1)。 因此,选择了(2)。
    我认为我可以不断地将内置VCO的频率从最小值更改为最大值,但实际上,这不是一种规范。 我对此感到非常失望。
    (我认为TI应该将其写入数据表中。)

    顺便说一句,我还能通过哪些其他方式实现我最初的目标?
    如果您能教我,我将不胜感激。

    此致,

    Okada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Okada,

    通常有一组电容器可供选择用于LC VCO。 因此,在更改VCO频率时,您需要进行VCO校准,以便选择正确的设置。 如果增加PLL环路带宽仍无法解决问题,那么很遗憾,我无法从时钟产品组合中找到其他解决方案。 如前所述,您可能需要查找一些CDR设备,但我对细节不是很熟悉。

    此致,