Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMK61PD0A2
主题中讨论的其他部件: LMK61PD0A2
您好,专家,
我的客户正在评估LMX2594EVM。
当他们在LMK61PD0A2设置为100MHz的情况下使用PLL的参考时钟输入时,检查8GHz输出的相位噪声时,
数据表(图53)显示-110dBc / Hz (10kHz时),但实际测量值为-105dBc / Hz,差约5dB。
即使参考时钟为LMK61PD0A2,也能获得约-110dBc / Hz的性能吗?
参考时钟是经过修改的EVM,是差动输入。
循环过滤器是默认值。
评价结果
TICs专业设置

谢谢
泥浆