This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204:问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1095409/lmx1204-questions

部件号:LMX1204

团队成员,您好!

我对下面的LMX1204有疑问。

  • 我们可以将该设备用于频率高达6GHz的1:5时钟分配吗?
    我不确定LOGICLK输出是否可以与CLKOUT0,1,2,3相同使用,所以我想知道是否可以使用1:5分配器。
  • 我们可以单独打开或关闭这5个输出的输出缓冲区吗?
  • 您是否有一些评估数据来显示信道到信道隔离的性能?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sato-San,

    我们1204我们可以将该设备用于频率高达6GHz的1:5时钟分配吗?
    我不确定LOGICLK输出是否可以与CLKOUT0,1,2,3相同,因此我想知道是否可以使用1:5分配器。[/QUOT]

    LMX1204只有4个输出通道(CLKout)用于较高频率输出,其中逻辑时钟可运行至800MHz。 两个时钟使用不同的分频器,不能具有总共5个信道的分布,包括高频(6GHz)逻辑时钟。

    我们1204我们可以单独开或关这5个输出的输出缓冲区吗?

    是的,所有输出通道均可单独控制(开/关)。  

    您1204您是否有一些评估数据来显示信道到信道隔离的性能?

    时钟输出通道具有相同的输出频率(可以是缓冲器/乘法器/分频器),因此不需要此规格。

    如果一个通道关闭,并且它看到泄漏输出,则可能会出现这种情况。 不执行,如果需要,可以提供数据。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet-San,

    感谢您的意见。

    关于孤立问题,我想知道以下情况。 如果您可以测量和提供数据,这将非常有用。

    1. 如果没有时钟输入且所有输出缓冲器都打开,则通道到通道的信号传输特性,例如CLK0到CLK1。
      我想知道当有信号从外部应用到CLK0时,CLK1上会有多少泄漏。

    2. 当输出打开和输出关闭时,会出现时钟输入和频率特性。
      特别是,我想知道当输出关闭时,时钟输入的漏电量会达到多少。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sato-San,

    如果1204如果没有405.9749万没有时405.9749万时钟输入且所有输出缓冲区都已打开,则通道到通道的信号传输特性,例如CLK0到CLK1。
    我想知道当有信号从外部应用到CLK0时,CLK1上会有多少泄漏。[/QUOT]

    我想,我没有正确地了解这种情况。 当您在CLK0处有外部输入时,它可能会影响设备,因为它在CLK0引脚处输入外部输入,这将产生可靠性问题。 请您详细说明这一情况。  

    如果1204如果输出405.9749万输出打开405.9749万打开和输出关闭时有时钟输入和频率特性。
    特别是,我想知道当输出关闭时,时钟输入的漏电量将是多少。[/QUOT]

    输入到输出的泄漏量应在-50dBc左右范围内,也可能取决于工作频率。 提供的数字为5GHz频率。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal   

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet-San,

    感谢您的意见。

    我1204我认为406.0318万认为我406.0318万我没有正确地获得此方案。 当您在CLK0处有外部输入时,它可能会影响设备,因为它在CLK0引脚处输入外部输入,这将产生可靠性问题。 请您详细说明这一情况。  [/引述]

    我将再次确认状态。 我稍后会再与您讨论。

    输出1204输出漏406.0318万漏电406.0318万电输入应在-50dBc左右的范围内,并且可能还取决于工作频率。 提供的数字为5GHz频率。[/QUOT]

    在6GHz频率下是否也有泄漏信息? 这将有助于实际测量结果或具有某些频率的图形/图解数据。

    此致,

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sato-San,

    以下是在6GHz时测得的输入到输出泄漏数据,

    CLKout3输出启用;所有时钟输出关闭

    CLKout3输出驱动程序禁用R4[bit3]--> 0; 所有时钟输出关闭

    CLKout3通道禁用R3[位15]--> 0; 所有时钟输出关闭

    在这里,禁用通道后,从输入到输出的总泄漏为~-48.8dBc。

    谢谢!

    此致,
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet-San,

    感谢您提供测量数据。

    1204 /4060318#4060318"]</s>406.0318万 406.0318万
    如果没有时钟输入且所有输出缓冲器都打开,则通道到通道的信号传输特性,例如CLK0到CLK1。
    我想知道当有信号从外部应用到CLK0时,CLK1上会有多少泄漏。

    我想,我没有正确地了解这种情况。 当您在CLK0处有外部输入时,它可能会影响设备,因为它在CLK0引脚处输入外部输入,这将产生可靠性问题。 请您详细说明这一情况。  

    [/引述]

    如果LMX1204的输出上可能存在外部电路泄漏,例如下面的情况,我想知道它如何影响相邻输出。 您是否有此性能的数据?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sato-San,

    LMX1204具有大约-45dBc的通道到通道泄漏,这也可能影响印刷电路板布局,印刷电路板布局也可能连接板载输出。

    基于上述设置,CLK1可能存在泄漏(-45dBc +开关引脚隔离)以及开关引脚泄漏,这无论如何比通道到通道泄漏更好。开关具有自己的引脚隔离。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet-San,

    非常感谢您提供的信息。

    您是否有此方面的测量数据?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sato-San,

    是的,-45dBc是在3GHz工作频率下的测量数据,在6GHz时也几乎相同。

    以下是设置详细信息:

                  基本频率:3GHz

                  源功率:10dBm

                  差分输入

                  单端输出

            测量:时钟输出1

     

    设备状况

    功率[dBm]

    默认

    2.9

    关闭电源

    -60.19

    禁用时钟输出缓冲区

    -32.45

    PINOE=13 (启用除clock1之外的所有输出)

    -43.37

    PINOE=0 (禁用所有输出驱动器)

    -52.5

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal