This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:相位波动

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1100786/lmk04828-phase-fluctuation

部件号:LMK0.4828万
主题中讨论的其他部件: LMK0.4832万LMK1D1204

比较LMK0.4828万+ LMK0.4832万+ ADC (ADS54J64IRMP)采集的数据。
即使SPI是在打开和关闭电源后设置的(每次参数都是一致的,并且两个器件之间的参数是一致的),ADC2与ADC1的相位基本上是相同的相位差异。 ,有一些波动。
我想知道这种轻微波动是否在容许范围内,但我应该如何考虑呢? (抖动?,歪斜?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户123.7122万:

    首先,ADC各阶段之间的所有差异实际上都是由偏斜造成的。  使用干净的输入参考时,LMK0.4828万和LMK0.4832万的抖动作用可忽略不计。

    假设DCLKout8作为LMK0.4832万零延迟反馈在内部反馈,则LMK0.4832万的零延迟配置可确保 两个不同器件的DCLKout8输出之间的紧密相位对齐 ,只要LMK0.4828万的两个491.52MHz时钟也处于相位。 保证LMK0.4828万的两个491.52MHz时钟处于相位的唯一方法是同步LMK0.4828万, 因此,除非输出时钟在启动和LMK0.4828万编程期间的某个时间点与相同的数字延迟编程同步,否则由于定时不确定设置具有SPI编程的信道分隔器,电源循环之间可能会出现显著的相位变化。  

    另外,假定LMK0.4828万同步以满足LMK0.4832万的对齐要求, 则两个系统之间会有少数相位误差源:

    • LMK0.4828万存在通道到通道偏移。 使用同一时钟组中的DCLKout0/DCLKout12有助于最大程度地减少这种偏差,但该值仍可以是数十微微秒。 数据表提供了任何DCLK与任何其他DCLK之间50ps的典型值,但这可能包括时钟组之间的值;我希望在同一时钟组内会稍好一些,可能是20-30ps范围。
    • LMK0.4832万在CLKout8相位之间具有部分对部分变化。 这些因素来自多个来源,例如电源电压差异,设备温度差异 和工艺变化。 虽然您可以最大程度地减少不同设备之间的温度和电压变化,但过程变化难以控制。 我对这种变化没有确切的差异幅度,但 由于过程变化,设备之间的差异预计为~50ps并非不合理。
    • ADC也有部分到部分的变化。 对于温度和电源电压相同的器件,这在数据表中以大约±100ps的形式列出,非常方便。

    时钟设备造成的变化幅度似乎比ADC之间的潜在变化幅度小得多。  但是,时钟设备的偏移影响是不可忽略的。  我可以看到几种减少偏移的方法:

    • 使用具有较低通道到通道偏移的缓冲器,并将122.88MHz分配给两个LMK0.4832万输入;然后从122.88MHz中推导983.04MHz。 像LMK1D1204这样的选项指定了最大20ps信道间偏移,而 LMK0.4828万的范围不明确,但可能为20-30ps。 这种方法也可能有一些相位噪声的好处,因为级联LMK0.4828万 PLL输出到LMK0.4832万参考将 大大增加LMK0.4832万的输入参考噪声,而不是清洁的122.88MHz源;此外,您可以在LMK0.4832万中将122.88MHz提高一倍,而不会丢失零延迟配置。
    • 保留LMK0.4828万并使用DCLKout0/12输出中的模拟延迟,根据需要以~25ps的步长调整相位。 这种方法的优点是在 需要时纠正整个路径的错误(包括ADC错误),但其代价是模拟延迟电路的相位噪声升高。
      • 在某种程度 上,使用LMK0.4828万以1除法分配模式代替PLL模式可以缓解相位噪声升高。 由于输出级的噪声基线限制,低频时钟通常不会受到模拟延迟的严重影响。 当然,在1除分布模式下,仍会有分频器和多路复用器添加的相位噪声,但LMK0.4832万回路可能会将其清除,超过几百kHz偏移。 此外,LMK0.4828万输入和输出之间将不再存在零延迟关系,因此,如果系统中的其他地方依赖于此关系,则可能会出现问题。
    •  时钟风扇是否可以减少到单级,同步可用于将同一时钟设备的两个输出对齐到不同ADC? 如果您正在进行某种多板设置,这可能不起作用,但它的部件更少,因此在 最坏的情况下会出现偏差。

    此致,

    Derek Payne