请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK03318 大家好、团队、
客户有简单的问题。
我们能否将2.5V LVCMOS 驱动器中的 LVCMOS 信号输入 到 PRIREF_P 和 SECREF_P?
我认为没有问题、因为 PRIREF_P 和 SECREF_P 的 VIL 和 VIH 符合 2.5V LVCMOS 驱动器。 正确吗?
客户会担心、 因为图46和图47中使用3.3V LVCMOS 驱动器作为推荐电路。 
感谢您的建议。
此致、
Akihisa Tamazaki