This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:2.5V LVCMOS 输入至 PRIREF_P 和 SECREF_P

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1105622/lmk03318-2-5v-lvcmos-input-to-priref_p-and-secref_p

器件型号:LMK03318

大家好、团队、

客户有简单的问题。

我们能否将2.5V LVCMOS 驱动器中的 LVCMOS 信号输入 到 PRIREF_P 和 SECREF_P?

我认为没有问题、因为  PRIREF_P 和 SECREF_P 的 VIL 和 VIH 符合 2.5V LVCMOS 驱动器。 正确吗?
客户会担心、 因为图46和图47中使用3.3V LVCMOS 驱动器作为推荐电路。



 感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太马崎-圣、

    正确。 2.5V LVCMOS 信号可直接路由到 PRIREF_P 和 SECREF_P、并具有如图46所示的"原理图"。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian-san

    感谢您的快速回复。
    这对客户很有帮助。

    此致、
    Akihisa Tamazaki