Other Parts Discussed in Thread: LMK05028
你好
首先、此设计的目的是使用 GPS PPS 调节 LMK05028的 PLL、从而使输出频率不 受温度变化的影响。
我没有设计电路板、因此我将尽力对其进行描述:
XO 和 TCXO 连接到相同的40MHz 时钟源;
GPS PPS 连接到 IN0、然后连接到 DPLL1
输出位于 Ch4和 CH5、所需的输出频率也为40MHz。
不确定 ZMD、可能没有必要。
无论如何、在使用 TICS PRO 写入所有寄存 器后、状态报告 LOPL_DPLL1,LOFL_DPLL1和 HLDOVR1、因此在保持模式下会丢失频率和相位。
经过一些修改、不确定是 什么、但 HLDOVR1没有、但 LOPL_DPLL1,LOFL_DPLL1仍然 存在。
那么 、配置 LMK05028由 GPS PPS 调节的正确方法是什么?
PPS 信号的占空比是否相关?
谢谢