This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:如何使用 GPS PPS 作为参考时钟以防止输出频率漂移?

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1101538/lmk05028-how-to-use-gps-pps-as-the-reference-clock-to-prevent-output-frequency-drift

器件型号:LMK05028

你好

首先、此设计的目的是使用 GPS PPS 调节  LMK05028的 PLL、从而使输出频率不 受温度变化的影响。  

我没有设计电路板、因此我将尽力对其进行描述:

XO 和 TCXO 连接到相同的40MHz 时钟源;

GPS PPS 连接到 IN0、然后连接到 DPLL1

输出位于 Ch4和 CH5、所需的输出频率也为40MHz。

不确定 ZMD、可能没有必要。  

无论如何、在使用 TICS PRO 写入所有寄存 器后、状态报告 LOPL_DPLL1,LOFL_DPLL1和 HLDOVR1、因此在保持模式下会丢失频率和相位。

经过一些修改、不确定是 什么、但 HLDOVR1没有、但 LOPL_DPLL1,LOFL_DPLL1仍然 存在。

那么 、配置 LMK05028由 GPS PPS 调节的正确方法是什么?

 PPS 信号的占空比是否相关?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiao、

    对于1PPS 输入、您需要启用 1PPS 抖动阈值、以便正确验证1PPS 输入。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiao、

    我看到您拒绝了我的回答。 这是否解决了您的问题?

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,起亚

    启用抖动阈值后、我没有看到任何变化、仍然没有锁定

    我们 已将 PPS 占空比修改为 50%、但仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiao、

    您的参考资料似乎未得到验证。 您能否向我提供您的 TICS Pro 配置文件?

    我将在实验中对其进行测试、并为您提供工作配置。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../config1.tcse2e.ti.com/.../config2.tcs

    我有两个配置文件、它们具有不同的状态、但遗憾的是、这两个文件都不起作用

    感谢您的帮助、我在这里停留了一段时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiao、

    我现在有一个工作配置!

    请按照以下步骤操作、它也适用于您的终端。

    1.加载此配置:

    e2e.ti.com/.../LMK05028_5F00_1PPS_5F00_config_5F00_working.tcs

    2.按下软复位芯片。

    3.读回状态寄存器。

    基准验证大约需要5-10秒(REF0VALSTAT 变为高电平)、HLDOVR1标志变为低电平大约需要5-10秒、LOFL_DPLL1标志变为低电平大约需要20-25秒、LOPL_DPLL1标志变为低电平大约需要2-3分钟。

    请耐心等待、并持续回读状态寄存器、直到所有标志变为低电平。

    此致、

    起亚拉赫巴  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,起亚

    我已经按照你的步骤进行了操作、但仍然可以  

    我进行了一些更改、因此仅在验证计时器中启用 IN0

      

    我有一些奇怪的东西

    无保持、但只有 REF0未生效、DPLL1选择未使用的 REF1。  

    经过几次测试、我发现只有在未选择1PPS 抖动阈值时、验证标志才会变为高电平。

    DPLL1永远不能选择 REF0

    我似乎 有不同的硬件设置、我还可以尝试其他什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果禁用 IN0的1PPS 抖动阈值

    它可以锁定类似的东西

    而不是频率锁定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiao、

    1PPS 参考时钟的 ppm 精度是多少?  

    对于40MHz 的当前 XO 输入频率和63的1PPS 抖动阈值设置、基准时钟 ppm 精度必须在1.575ppm 精度内。 您可以使用以下公式确定所需的基准 ppm 精度:

    所需的 ppm 精度= 1PPS 抖动阈值/ XO 输入频率* 1e6 = 63/40e6 * 1e6 = 1.575ppm。

    您能否尝试以下操作:

    1.加载我上面提供的配置。

    2.启用 TCXO_FDET_BYP 和 TCXO_DETY_BYP。

    3.按软复位芯片。

    4.读回您的状态寄存器。

    基准验证大约需要5-10秒(REF0VALSTAT 变为高电平)、HLDOVR1标志变为低电平大约需要5-10秒、LOFL_DPLL1标志变为低电平大约需要20-25秒、LOPL_DPLL1标志变为低电平大约需要2-3分钟。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它有一个 u-blox 新-M8 GPS 模块、 时间脉冲信号的精度为30ns。 它应该是好的(对吧?)

    我将  于下周星期二回到办公室,并将尽快返回给您  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiao、

    30ns 没关系。

    是的、请告诉我启用 TCXO_FDET_BYP 和 TCXO_DETK_BYP 是否解决了该问题。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,起亚

    启用这些选项后、我在状态寄存器中没有发现任何差异。  

    稍后我将尝试 使用评估板、看看能否正确使用。 我只需单击默认配置按钮、然后根据需要修改其余部分、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiao、

    我建议在下面加载此配置、然后在其中进行更改。

    e2e.ti.com/.../3323.LMK05028_5F00_1PPS_5F00_config_5F00_working.tcs

    我能够成功锁定 EVM 上的此配置、因此希望它也适用于您的 EVM。

    请记住执行以下步骤:

    1.加载上述配置。

    2.按下软复位芯片。

    3.读回状态寄存器。

    基准验证大约需要5-10秒(REF0VALSTAT 变为高电平)、HLDOVR1标志变为低电平大约需要5-10秒、LOFL_DPLL1标志变为低电平大约需要20-25秒、LOPL_DPLL1标志变为低电平大约需要2-3分钟。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,起亚

    我 还有一些问题  

     基准时钟的电压要求是多少? 我能否将 GPS 模块的 PPS 和 GND 输出直接连接到 IN0_P 端口、并将接口类型设置为 LVCOMS? 今天稍后我将测量 PPS 电压。

    2.缴费灵的占空比是否重要?  

    3.我是否需要启用 ZDM 以实现频率稳定?  

    4.您能否为我提供另一种使用板载时钟(10MHz TCXO 和48.0048MHz XO)的 PPS 锁工作 EVM 配置?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiao、

    对于 LVCMOS 输入、电压摆幅必须至少为1Vpp。

    是的、您可以将 PPS 时钟直接连接到 IN0_P 端口、并将接口类型设置为 LVCMOS。

    2.占空比应为50/50。

    不可以、ZDM 模式用于 在所选的基准输入时钟和 DPLL 的输出时钟之间实现零相位延迟。 它不用于频率稳定。 DPLL 将使用基准输入的频率精度来确定输出时钟的频率精度。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiao、

    这里是具有板载 XO 和 TCXO 频率的1PPS 配置。

    e2e.ti.com/.../LMK05028_5F00_1PPS_5F00_config_5F00_40MHz_5F00_out_5F00_onboard_5F00_XO_5F00_and_5F00_TCXO.tcs

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,起亚

    我感到非常沮丧、 以至于我的 EVM 仍然无法锁定到 PPS。PPS 设置为50%占空比、电压高于3V。

    我远程处理它、我的一位同事为我设置了硬件。

    那么、您能否拍摄 EVM 的一些照片来展示 硬件 的配置方式?  例如跳线和连接器  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiao、

    以下是我的 EVM 的图像。

    此外、我还为使用板载 XO 和 TCXO 创建了新的更新配置。 请尝试这个。

    e2e.ti.com/.../LMK05028_5F00_1PPS_5F00_config_5F00_40MHz_5F00_out_5F00_onboard_5F00_XO_5F00_and_5F00_TCXO_5F00_V2.tcs

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、我将要求我的同事检查硬件设置并返回给您。

    谢谢你