This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615EVM-CVAL:LMX2615EVM-CVAL 相位噪声测量

Guru**** 2545580 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2615EVM-CVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1110294/lmx2615evm-cval-lmx2615evm-cval-phase-noise-measurements

器件型号:LMX2615EVM-CVAL

下午好!

我测量的额外相位噪声比在一组 LMX2615EVM-CVAL 输出上进行相位噪声测量时预期的要多。

我尝试复制评估板用户指南中显示的相位噪声测量、以建立性能基准。  我的结果在100Hz 至100kHz 的偏移频率之间始终高出10-14dB 左右。  我已验证我的参考源是一个足够"干净"的信号、并且它的相位噪声不应对 LMX 产生显著影响。  这很容易是我在测试设置中犯的错误、但我想先排除如何通过 TICS Pro 使用 LMX。

在7GHz 输出之前、我已将我的 LMX 设置和我自己的测量值与数据表中提供的设置进行了比较。

感谢您的帮助、

Nolan

测量的 P.N. - 7GHz 数据表 P.N. - 7GHz
Hz y (dB/Hz) y (dB/Hz)
100 -77.276 -90.9724
1.00E+03 -88.097 -103.8399
1.00E+04 -95856 -111.5424
1.00E+05 -99.589 115.3219
1.00E+06 -118.041 -121.9025
1.00E+07 -144.708 146.3792
1.00E+08 148.556

(在测量之前、FCAL_EN 被设置为1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nolan、

    您是否具有参考时钟的相位噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    复制了以下结果。  我理解 Wenzel 可能会提供参考、但我认为测量值不应对输出端测量的总体相位噪声造成太大的影响?

    感谢您的帮助!

    -Nolan

    偏移 Hz y (dB/Hz)
    100 -103.632
    1.00E+03 115.12
    1.00E+04 118.137.
    1.00E+05 124.124
    1.00E+06 142.453
    1.00E+07 -144.707
    1.00E+08 145.993
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nolan、

    如果我使用您的参考时钟进行仿真、我可以看到总相位噪声主要由参考时钟决定。

    供参考、下面是 Wenzel 时钟相位噪声。

    100Hz   -128.7
    1kHz     -142.5
    10kHz   -155.6
    100kHz  -166
    1MHz    -170.7
    10MHz   -175.3