下午好!
我测量的额外相位噪声比在一组 LMX2615EVM-CVAL 输出上进行相位噪声测量时预期的要多。
我尝试复制评估板用户指南中显示的相位噪声测量、以建立性能基准。 我的结果在100Hz 至100kHz 的偏移频率之间始终高出10-14dB 左右。 我已验证我的参考源是一个足够"干净"的信号、并且它的相位噪声不应对 LMX 产生显著影响。 这很容易是我在测试设置中犯的错误、但我想先排除如何通过 TICS Pro 使用 LMX。
在7GHz 输出之前、我已将我的 LMX 设置和我自己的测量值与数据表中提供的设置进行了比较。
感谢您的帮助、
Nolan

| 测量的 P.N. - 7GHz | 数据表 P.N. - 7GHz | |
| Hz | y (dB/Hz) | y (dB/Hz) |
| 100 | -77.276 | -90.9724 |
| 1.00E+03 | -88.097 | -103.8399 |
| 1.00E+04 | -95856 | -111.5424 |
| 1.00E+05 | -99.589 | 115.3219 |
| 1.00E+06 | -118.041 | -121.9025 |
| 1.00E+07 | -144.708 | 146.3792 |
| 1.00E+08 | 148.556 |

(在测量之前、FCAL_EN 被设置为1)