请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 您好!
在我的设计中使用 LMX2594、我想找到为器件断电/上电的最佳方法。
在数据表和论坛中、有两种方法可以执行该操作:
使用 R0寄存器、将 POWERDOWN 位置为高电平
将 R44寄存器与 OUTx_PD 一起使用。
我想知道这两个序列时序。 从用户在论坛上询问的几个问题中、第一条路大约需要1ms、但我没有找到任何有关第二条路时序的信息。 您是否有测量数据提供给我?
谢谢你
Stephane