This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:上电序列时序

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1110065/lmx2594-power-up-sequences-timing

器件型号:LMX2594

您好!  

在我的设计中使用 LMX2594、我想找到为器件断电/上电的最佳方法。

在数据表和论坛中、有两种方法可以执行该操作:

使用 R0寄存器、将 POWERDOWN 位置为高电平

将 R44寄存器与 OUTx_PD 一起使用。

我想知道这两个序列时序。 从用户在论坛上询问的几个问题中、第一条路大约需要1ms、但我没有找到任何有关第二条路时序的信息。 您是否有测量数据提供给我?

谢谢你

Stephane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    1和2都不是 Vcc 断电。 1.将器件置于睡眠模式,而2.仅关闭输出缓冲器。

    您正在寻找哪种"断电"?

    2的 µs 时间非常快、我认为关闭缓冲器需要几 μ s。