晚上好。
我在 LMX2492上收到的寄存器编程不一致、我希望您能提供一些见解。
下面是两次编程的相同命令、它从之前的0x0值将增益寄存器0x1C 编程为0x1F。 SCLK 速度为125kHz。
通道1 -锁存使能
CH2 -时钟
CH3 -数据
CH4 -增益输出
它们是一个接一个完成的。 如您所见、在增益上升的情况下、编程"花费"在第二条命令之后。
我似乎没有违反芯片的任何时序规则、有时需要3或4个命令才能实际执行。 我的压摆率比建议的30V/us 快得多(在更好的示波器上检查)。 我的电压高电平高于1.4V 最小阈值。
这里是否有我不遵循的寄存器编程程序? 数据表似乎没有指明任何具体内容。
谢谢、
Nicholas