This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:3个器件中的1个器件出现锁定问题

Guru**** 2541000 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1122136/lmx2594-locking-issue-with-1-device-out-of-3

器件型号:LMX2594

我们目前在定制 PCB 上有3个 LMX2594器件。 我们遇到了一个问题、就是只能锁定其中一个。 我们的参考频率为10MHz、输出频率为300MHz 或250MHz、具体取决于所需的功能。

我们的配置如图所示(与 Xilinx ZCU111相同)。

所有3个电路都具有相同的元件布局。 当我们将这个器件的电荷泵频率减少到3mA 时、它能够锁定(在大多数电路板上)。 如果我们增加输出频率(将 FVCO 降低至8GHz)、即使它设置为电荷泵电流为3mA、它也会失去锁定功能。 您对我们可以通过哪些方法来确定问题是什么有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB:

    您的10MHz 时钟正弦波吗? 振幅是多少?

    您能否提供寄存器配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们解决了这个问题-结果发现器件的走线电阻过高、使 VCC 超出范围。  锁定的2个在链条中首先锁定、并且必须位于边缘。