请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 我们目前在定制 PCB 上有3个 LMX2594器件。 我们遇到了一个问题、就是只能锁定其中一个。 我们的参考频率为10MHz、输出频率为300MHz 或250MHz、具体取决于所需的功能。
我们的配置如图所示(与 Xilinx ZCU111相同)。

所有3个电路都具有相同的元件布局。 当我们将这个器件的电荷泵频率减少到3mA 时、它能够锁定(在大多数电路板上)。 如果我们增加输出频率(将 FVCO 降低至8GHz)、即使它设置为电荷泵电流为3mA、它也会失去锁定功能。 您对我们可以通过哪些方法来确定问题是什么有什么建议吗?