This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:重启后读取 EEPROM 的问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1121610/lmk05028-eeprom-reading-issue-upon-power-cycle

器件型号:LMK05028

大家好、

 我们在设计中使用 LMK05028器件、并尝试通过 TICSPRO 对芯片进行编程。 (v1.7.5.4)。 附加了.TCS 文件以供参考。 编程成功、编程时可以看到相应的时钟。 但是、一旦我们对电路板进行下电上电、输出时钟就不会按照加载到 EEPROM 的配置文件进行配置。

测量 了 HW_SW_CTRL 上的电压、该电压为0V (通过跳线直接拉至 GND)。

您能不能评论一下、我们可以执行哪些调试来检查以下内容?

1. EEPROM 编程是否真的成功?

2、 器件在下电上电后锁存的 HW_SW_CTRL 状态是什么。

3.数据读取方面的任何损坏。

 e2e.ti.com/.../5164.LMK05028.tcs

等待您更快的响应和解决方案。

此致、

Amith K Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amith、您好!

    您是否使用 SPI 或 I2C 协议与器件进行通信?

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,

    我们使用的是 I2C。

    此致、

    Amith K Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amith、您好!

    此问题似乎已通过电子邮件解决。 我将关闭此主题。

    谢谢!

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,

    是的。 通过以下步骤解决了该问题。

    谢谢、

    Amith K Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此处发布用于解决问题的调试步骤:

    1. 将配置加载到 TICSPRO 中。
    2. 确保 EEPROM + I2C 的 HW_SW_CTRL 引脚= 0。
    3. Write All Registers
    4. 按下软复位芯片
    5. 检查是否看到正确的输出。
    6. 转至 EEPROM 页面:
      1. Commit Registers ->  Chip SRAM
      2. Program EEPROM <- SRAM
    7. 切换 PDN 引脚。
    8. 按下软复位芯片
    9. 检查输出。

    此致、

    Jennifer