This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:使用主基准时钟时、无法获取时钟合成器的输出

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: CLOCKPRO, CDCE62005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1121206/cdce62005-couldn-t-get-output-of-the-clock-synthesizer-while-using-primary-reference-clock

器件型号:CDCE62005
主题中讨论的其他器件:CLOCKPRO
问题:
在使用主参考时钟时无法获取时钟合成器的输出
附件:
1.  80MHz_External_clock: 从外部模块中剪出80MHz 时钟。 该信号作为 CDED62005 的主基准时钟(PRI_REF)的输入  
 2.原理图: 我们设计中使用的原理图的摘述。
3.CDEC62005_GUI:  使用外部时钟配置 CDEC62005时使用的 GUI 的 snip。(使用智能多路复用器)
4.CDEC62005_GUI:  使用外部时钟配置 CDEC62005时使用的 GUI 的 snip。(直接使用 PRI 到输出缓冲器)
描述:
我们使用 CDEC62005 (我们的设计中仅使用了四个)来获取参考时钟  
在 CDED62005中、我们同时使用 主参考时钟(PRI_REF)和辅助参考时钟(SEC_REF)
对于 PRI_REF、我们通过外部时钟模块提供输入
4、 对于 SEC_REF、 我们提供板载振荡器的输入(MPN:ASFLMB-40.000MHZ-LY-T)
我们从 CDEC62005 GUI 获得了需要编程到 CDEC62005寄存器的值
6.我们使用板载振荡器(SEC_REF)对 IC 进行了编程,以生成时钟,并获得预期的输出(在所有四个通道中)--正常工作
7.我们对 IC 进行了编程 ,以使用外部时钟(PRI_REF)生成时钟。未观察到输出--不工作
8、SPI 读写操作正常、通过读默认值和写 RW 寄存器完成。
9.我们还附加   了配置的 CDEC62005 GUI 设置的快照  
10.我们希望在不使用内部 VCO 的情况下将输入旁路至输出,而是使用输出多路复用器来实现,如屏幕截图所示
11.我们已经尝试选择 PRI_REF、并通过将 Smart MUX 固定为 PRI 输入  
12。在这两种情况下、我们都看不到输出
目前我们使用的是 PRI 缓冲器的 LVDS 输入标准。 我们不确定它是否正确。 根据所附的屏幕截图(80MHz_External_clock)、请告知我们可使用的最佳标准。
14.另外、让我们知道可以使用的最佳终端(在配置 PRI 缓冲区时)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suchismita、  

    遗憾的是、我在使用 ClocksPro 加载器件配置文件时遇到了问题、因此我将花一两天的时间。 您能否同时向我提供您的设置文件?  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vicente:
    感谢您的及时回答。  
    请 找到我们  用于编程的.init 文件的随附屏幕截图。  
    我们 不使用 ClockPro GUI、因为它不支持 CDCE62005 (如 TI 网站 https://www.ti.com/tool/CLOCKPRO 上所述)
    相反​ 、我们使用的是 CDCE62005 GUI  (供参考:https://www.ti.com/lit/zip/scac105)
     
    此致、
    Suchismita Sahu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suchismita、  
    我的错误意味着 CDCE62005 GUI。  
    我仍在等待能够安装适当的文件、需要另外一天或两天时间。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suchismita、

    我看到 CDCE62005的输入不符合所需的输入电平。 请确认吗?

    您能否直接在引脚45/46处测量输入信号?

    您是否尝试将 LVPECL 用作输入缓冲器?

    此致、

    Julian